This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022的 VCC 电流限制

Guru**** 2498355 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731348/lm5022-vcc-current-limit-of-lm5022

器件型号:LM5022

你(们)好

如果 Vcc 由外部电源供电、LM5022的 Vcc 电流限制是否工作?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    如果 VCC 引脚电压高于7.5V、则不启用稳压器、因此 VCC 电流限制不工作。

    谢谢、
    Richard