This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B67-Q1:对 TPS7B6733-Q1的输出施加外部3.3V 电压会导致芯片损坏。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B67-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747004/tps7b67-q1-apply-external-3-3v-to-the-output-of-tps7b6733-q1-cause-chip-damage

器件型号:TPS7B67-Q1

您好!

   客户电路板使用 TPS7B6733-Q1为 MCU 供电。 在生产线上、他们应将固件编程到 MCU、以便将外部3.3V 应用到 MCU。

这会导致 TPS7B6733-Q1损坏。

我的问题是、如果来自 Vout 的输入功率和电压不超过绝对最大额定值、TPS7B6733-Q1会受到损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    TPS7B67-Q1没有专用的反向电流保护电路。 导通元件具有允许反向电流流动的体二极管、但这是一个寄生二极管、未进行表征。 与任何没有专用反向电流电路的线性稳压器一样、如果您希望应用中的 Vout 超过 Vin、则应为反向电流添加外部保护。

    为 LDO 添加反向电流保护的两种最常用的方法是在 OUT 至 IN 之间放置一个肖特基二极管、或在 LDO 输入电容之前放置一个与 LDO 串联的二极管。

    肖特基二极管为输出电压应超过输入电压的情况下的反向电流提供可靠的路径。 肖特基二极管的低正向电压允许外部二极管在内部寄生体二极管之前开始传导。

    LDO 输入电容器之前的串联二极管将防止反向电流上游流过 LDO。 必须将二极管放置在 LDO 的输入电容器之前、以便通过 LDO 的任何反向电流都会为输入电容器充电并提高 LDO IN 引脚的本地电压。 一旦 Vout 不再超过 Vin、反向电流将不会流动。

    非常尊重、
    Ryan