This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27200:高侧 MOS 无法导通

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27200-Q1, UCC27200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747103/ucc27200-high-side-mos-can-not-turn-on

器件型号:UCC27200

尊敬的大师:

我正在与我的客户调试 UCC27200-Q1、遇到了一个问题、这意味着 UCC27200的 HO 不能在高侧 PWM 导通周期内持续。 您可以看到以下波形:

HO 只能保持大约1ms、是否由过大的 PWM 周期引起? 如果是、该器件可支持的最小频率是多少?

原理图如下(MOSFET 模型为 STL8N10LF3):

非常感谢、期待您的反馈。

Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    很抱歉你有困难。

    请查看此文档 :www.ti.com/.../slua618a.pdf、特别是第5.2.2节"自举栅极驱动技术"。

    如果您无法解决该问题、请向我们发送示波器捕获、图上标记了以下跟踪:
    大家好、HO 和 HB-HS (您需要进行差分测量、因为它们不是接地基准)。

    在第二个图中、请发送 LI、LO、HI 和 VDD。