This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:指示是否存在电源

Guru**** 2498595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731373/bq25101-indicate-presence-of-power

器件型号:BQ25101

您好,非常感谢您的回答。

我们现在需要 将提供的解决方案与 Pin TS 一起使用。

其理念是将此 PIN 直接连接到 CPU ADC。 我们担心这会导致测量误差、因为从 ADC 输入汲取的电流。

您认为此解决方案是否正常? 还是在测量信号之前放大信号?

感谢您的快速回答  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 CPU ADC 在 TS 引脚上加载、由于电流消耗而可能出现的电路错误- TS 引脚电流源为50uA、并且由于外部负载而降低电流将导致一些错误。 可以根据从负载汲取的额外电流来计算误差、然后与系统要求进行比较。
    如果负载恒定、则可以调整 NTC 网络以补偿误差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们通过钢电流为 CPU 的 ADC 馈电、会对 BQ25101产生什么影响? 芯片的充电曲线是什么? 它是否与 NTC 电压呈线性关系? 还是有触发器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了

    该电路是流入10k NTC 的50uA 电流源、在 TS 引脚处产生电压。 TS 引脚电压由一系列电压比较器进行监控、这些比较器的工作温度范围为60C、45C、10C 和0C。
    如果电流减小、则电压降低、跳闸点将降低。 但可以通过添加电阻器来校正降低的电流。
    流入 ADC 的电流需要保持稳定。