This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92830-Q1:闪烁功能

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92830-Q1, TIDA-01376, TIDA-01375

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743275/tps92830-q1-blinking-functionality

器件型号:TPS92830-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-01376TIDA-01375

您好!

我将使用 TPS92830-Q1使 LED 指示灯闪烁。 我希望它以大约5Hz 的频率闪烁。

我使用 TIDA-01376作为参考、因为在闪烁频率和所需亮度方面、转向指示灯看起来与我的应用类似。

http://www.ti.com/tool/TIDA-01376?keyMatch=null&tisearch=tidesigns#supportandcommunity

从数据表中可以看出、闪烁函数的实际实现方式并不明显。 最好的方法是什么?

我的第一个想法是简单地在所需频率下打开和关闭器件。 这将通过使用一个可稳态多谐振荡器来实现、此振荡器控制12V 和 IN 引脚之间的 PMOS。

是否有更好的方法来实现它? PWM 输入呢?

谢谢、此致、

Matej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 PWM 输入将是一个好主意、或者您可以使用内部 PWM 发生器(13uF + 14.2Kohm)、我知道目标应用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是电动汽车顶部的指示灯(公式学生)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对此驱动程序有更多问题。 如果 驱动电流仅为300mA、那么使用额定电流为120A 的 BUK763R8-80E MOSFET 背后的动机是什么? 我注意到 TIDA-01375参考设计中存在类似的问题、此处引用的内容是:"在此设计中、所选的 MOSFET 是采用 DPAK 封装的 NVD3055-150。 这个特定的 MOSFET 无法为每个通道支持300mA 的电流。"。 我检查了数据表、发现 NVD3055-150的额定电流为9A。 为什么 MOSFET 的额定电流必须比驱动电流高几个数量级。 如果我计划在每个通道上驱动3个1W LED @ 300mA、如何选择合适的 MOSFET?

    此致、

    Matej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    散热、对于尾灯应用、最坏情况是16V 输入电压、85C 环境温度、我们必须将 MOSFET 的结温保持在150C 以内、因此通常 DDPAK 可以处理300mA、DPAK 可以处理超过250mA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计是否起作用? 我想使用内部 PWM 发生器来调暗 LED (400Hz、10%)、除此之外、我希望 LED 以555计时器设置的频率闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它可以正常工作。