This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600D:关于 BQ25600D

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25600D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726824/bq25600d-about-bq25600d

器件型号:BQ25600D

你(们)好

我的客户对 BQ25600D 有两个问题
请允许我向您提出以下问题。

1。
 此器件的 EVM 使用 C3=10uF (靠近 PMID 端子)和 C1=1uF (靠近 VBUS 端子)。
 这些电容是否根据随附文档中的" 7.2.4.1浪涌电流限制"使用?

文件://C:/Users/144339/Downloads/usb_20.pdf

2.
 我认为该器件在电池充电之前检测到电池电压。
 您能告诉我电池检测方法、这就是计时吗?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三:

    1.无法打开附件。 您可以再次连接。 电容取决于环路稳定性、ESR 损耗和电压纹波。
    充电电流基于电池电压。 电池短路时会进行涓流充电;电池电压处于预充电电压范围内时会进行预充电;快速充电模式下会进行快速充电。 您可以在 EC 表中找到阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mao-San

    感谢你的答复。
    请让我向您提出更详细的问题。

    1。
     我很抱歉。 我附上了 PDF。

    e2e.ti.com/.../Universal-Serial-Bus-Specification.pdf

    2.
     该器件是否会流动电流以检测电池电压?
     该器件在置位 USB 后检测电池电压的时间有多长?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的
    2.以上已回答。 电池电压在 BAT 引脚上感测。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mao-San

    很抱歉、请允许我向您进一步提问。

    1。
    如果我增大 C1和 C3的电容、该器件是否可以满足 USB2.0规范?

    2.
    在涓流充电之前是否有去毛刺脉冲时间?


    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大输入电容为10uF
    2.是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mao-San


    感谢您提供信息

    2.
     您能告诉我抗尖峰脉冲时间的值吗?

    此致、
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三:

    您能告诉我您想要知道什么去毛刺脉冲时间吗? 从 VBUS 到涓流充电或从充电使能到涓流充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mao-San

    感谢你的答复。
    很抱歉、我没有清楚说明它。
    您能告诉我从 VBUS 到涓流充电以及从充电使能到涓流充电的抗尖峰脉冲时间吗?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 VBUS 到涓流充电、这取决于 D+/D-检测时间。 典型检测时间为500ms、可能需要2秒、具体取决于充电端口。 从充电使能到充电、没有额外的抗尖峰脉冲时间。