This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5020:REF5020是否可以替代 LM4140

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746855/ref5020-does-ref5020-could-replace-lm4140

器件型号:REF5020
主题中讨论的其他器件: LM4140

大家好、

客户正在该项目中使用我们的 LM4140。 但是、它们错误地获得了用于 LM4140的 VSSOP 封装。 由于我们不提供 VSSOP LM4140、因此他们需要获得一个替换器件来测试其电路板。 他们发现 REF5020具有 VSSOP 选项、主引脚排列似乎匹配、因此 REF5020是否可用于替代 LM4140?

希望您对此发表一些意见。

谢谢、此致、

将会

LM4140

REF5020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    虽然 REF5020和 LM4140共用相似的引脚排列、但略有差异。
    REF5020上的引脚1/8无法连接、而在 LM4140上必须连接。
    如果未使用 REF5020、则其引脚3/5必须悬空。
    因此、它们不是引脚对引脚的、因此有时将一个替换为另一个需要更改布局。

    -Marcoo