This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27GDK000EVM:快速充电电流高于 bqSTudio 中设置的值#39

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27520EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746803/bq27gdk000evm-fast-charge-current-higher-than-what-s-set-in-bqstudio

器件型号:BQ27GDK000EVM

您好!

  我们在使用 GDK 和 bqStudio 时检查放电和充电电流值、但我们为充电获取的数字 与   我们设置的快速充电电流不匹配。

以下是我们在执行测试之前所做的工作(  顺便说一下、我们使用的是 BQ27520EVM):

-我们更新了 GDK 版本和 EV2400 固件(v0.18)。

我们使用 的是 bQStudio v1.3.54.1

-我们将电池及其热敏电阻连接到 BQ27520EVM ,并在 GDK 和 BQ2750WEVM 之间连接负载和 i2c 线。

-我们启动 BQStudio ,它可以识别 GDK 和外部测量仪表。

-我们已经回答了问答问题并使用 bqStudio 校准了 BQ2750EVM。  

如果我们在手动放电模式下设置以下参数、我们将在监测计寄存器(仪表板底部)和万用表中获得正确的电流:

恒定电流= 55mA

放电截止/终止电压= 3000mV

但是、如果我们在充电手动模式下设置以下内容、  

充电电流= 275mA

充电电压= 4200mV

锥形电流= 50mA。

万用表和两个电流寄存器(GDK 和监测计)提供321mA 的电流。 当前电池电压为3918mV。

如果我们将充电电流设置为229mA、我们将得到大约275mA 的电流。

我们是否应该这样做? 什么可能出错?

问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leinho
    这是正常现象、因为充电器通常会出现错误、并且 gdk 上的车载充电器也不例外

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将对电流使用较低的设置、以便实际可以达到0.5°C。

    谢谢。