请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160 工具/软件:Linux
您好!
软件:Linux 4.1.8
我在我们的硬件中使用 ucd90160芯片、 我可以看到 ucd90160支持 GPIO 、我们可以在用户空间级别(/sys/class/gpio)中导出这些 GPIO。
我正在寻找支持 Linux 4.1.8的具有 GPIO 的 Linux 驱动程序 ucd900.c?
请告诉我。
谢谢、
普拉尼斯