This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26484:LDO 输出电压

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26484, LM26480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746534/lm26484-ldo-vout

器件型号:LM26484
主题中讨论的其他器件: LM26480

您好!

我想在新设计中使用 LM26484。

我需要知道、在 AVDD = AVIN = PVIN = 3.3V 的条件下、是否有可能实现1.8V 的 LDO 输出电压?

在 DS 中、仅提供信息、即 Vout_max = 1.5V、但 PVIN 为1.8V。

感谢你的帮助。

Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kamil、
    我已将您的问题转发给该部件的产品专家。 感谢您使用 E2E。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、LDO 无法生成高于1.5V 的电压、因为 Avin LDO 电路由最小3.0V 电压供电、并且 LDO FET 被指定为 NMOS 类型。 这意味着 LM26484 LDO 控制器的栅极驱动不是电荷泵、栅极的最小过驱电压应约为2*VT 阈值电压。 因此、如果输出电压设置为1.8V、则 LDO 不太可能驱动最大负载

    您是否会考虑使用 LM26480?LM26480具有2个300mA 集成 LDO、可通过外部配置输出1V 至3.5V 的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、感谢您的回复、您向我展示了一个替代部分。
    我认为 LM26480应该适合我的设计(我对 max 只有一些疑问 输出峰值电流可以为1.45A @ 1V、但我需要更深入地研究 DS)。

    仅供参考:
    如果我们需要 LM26484 LDO @1.8V 的电流约小于100mA、它是否可以工作?

    谢谢、
    Kamil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kamil、

    LM26480 BUCK1和 BUCK2的额定直流电流为1.5A、 我保证它们将在1.45A 峰值电流下工作、因为在 LM26480数据表的第8页上有一个名为 BUCK1和 BUCK2的 IPEAK 规格、其典型值为2A、最大值为2.4A

    我无法保证 LM26484的 LDO 能够正常工作、因为其性能在很大程度上取决于外部 FET、TI 不会选择最终设计中使用的 FET。 您需要测试此性能、但 LM26484没有可供购买的 EVM。