This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:推荐的平衡 FET

Guru**** 2498345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731359/bq76pl455a-recommended-balancing-fet

器件型号:BQ76PL455A

您好!

在数据表和设计建议中、我们建议使用2V7002K FET 进行平衡。 由于目前很难提供这些 FET、我们是否可以向客户推荐其他类型的 FET? 如果我们没有任何类型的经验、客户在选择替代器件时应考虑哪些参数?

谢谢、此致、
Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    遗憾的是、我们没有太多经验专门推荐另一个、但有足够的经验可以完成这项工作。 选择替代产品时的显著参数可在数据表的第8.2.2.4节"平衡 FET "中找到。 最重要的是、2V7002K 具有一个内部栅极-源极二极管、可在热插拔等期间保护 FET。因此用户可以在内部选择一个、也可以单独安装一个二极管。 其他一些因素包括找到类似的 Vgs 阈值<~2.5V 以及类似的 Vds、Vgs 最大额定值。

    此致、

    泰勒