This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:#CHG 引脚永远不会变为未激活状态

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21040, BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746969/bq21040-chg-pin-never-goes-inactive

器件型号:BQ21040
主题中讨论的其他器件: bq24072

Team 大家好,在 IC bq21040中,如果我连接的系统负载消耗的电流大于终止电流 (超过 ISET 的10%),这 是否意味着充电 LED 永远不会关闭?

在这种情况下、电池最终将开始消耗极低的串联电流、因为 Vout 将调节到最大4.2V。但是、由于系统消耗的电流大于 Iterm、BQ21040 IC 永远不会看到低于 Iterm 电流的电流?

我们的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    是-如果系统负载大于终止电流、则电池充电不会终止。 这可能会使10小时安全计时器跳闸以缩短充电时间。 如果需要关闭此跳闸电源以进行复位。

    可通过悬空或将 TS 引脚拉至高电平来关闭计时器、请参阅数据表 TTDM 模式。 但这将禁用电池温度监测功能。 单元将通过电池充电、但不会关闭4.2V。 需要验证电池是否可以在此模式下运行。

    此装置上的终止电流是固定的、不能增加它。 另一个需要注意的器件是电源路径器件、例如 bq24072和该系列中的其他器件。 电池充电和系统负载具有单独的路径。