This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:bq24072问题

Guru**** 2498345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731223/bq24072-bq24072-question

器件型号:bq24072

您好,

器件型号:bq24072

我有一些问题需要检查。

1 μ A):适配器5V、3.7V 锂电池。μ A
)适配器和锂电池均已通电的情况下、2 μ A 的输出 为3.7V+0.225V?
仅)锂电池时为3 μ A、输出仍然为3.7V+0.225V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roy、您好!
    2) 2)这是正确的。 在这种情况下、VOUT = 3.7V + 0.225V
    3) 3)如果不存在 VIN、则输出将等于 BATFET 的 VBAT - IR 压降。