This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:VDD 的 UCC28780生存模式

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745113/ucc28780-ucc28780-survival-mode-of-vdd

器件型号:UCC28780

您好,

在数据表中、它提到 了 VDD 的生存模式。 我对此有一些疑问:

它说"当 VVDD 降至11V 以下时、稳压器会启动无限的 PWML 脉冲"。

如何了解"无限 PWML 脉冲"?

2.它说:"防止控制器在零负载时连续卡在生存模式或在 SBP 和生存模式之间切换。"

为什么它会持续处于生存模式?

它说" VDD 电容器的大小不应过大"。  

如果使用大 VDD 电容器、结果如何?

您知道、ACF 具有深度突发模式、在深度 SBP 期间应该有大 VDD 电容器。

因此、它应该与大 VDD 电容器一起支持深度 SBP 模式下的能量。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.当 VDD 降至11V 以下时,PWML 将持续发出脉冲,直到 VDD 达到11V 以上。 PWML 脉冲的数量不受限制、因此在 VDD > 11V 之前根据需要发送尽可能多的脉冲。

    如果 VDD 设计得非常接近11V、则 VDD 下降到11V 以下的可能性就更大、并且在进入生存期后、VDD 恢复到> 11V。但由于 VDD 设计为接近11V、因此在轻负载运行时 VDD 可能会快速低于11V、 然后再次进入生存模式、在这个运行条件下、此类运行将来回移动-这意味着持续"卡在生存模式中"。

    3.如果 VDD 电容值太大、并且在负载降压瞬态期间、如果进入生存模式、将需要许多 PWML 脉冲来获得大于11V 的 VDD。 如果 VDD 电容器较小、则 PWML 耗电较少。 与负载降压一样、Vout 通常会出现过冲、因此过多的 PWML 脉冲将使 Vout 进一步过冲。 因此、需要使用不是太大的 VDD 电容器。

    4、适当的 VDD 电容值需要考虑输出电容值、根据经验、VDD 电容的设计应能够使转换器启动并进入稳压状态。 因此、将进行一些调整以确定 VDD 电容值的最终值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在过去一周内、我没有收到任何其他消息。 我将关闭此主题。 如果您有其他问题、可以打开新主题帖。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在数据表中、它说"为了防止控制器在零负载时持续卡在生存模式或在 SBP 和生存模式之间切换。"
    也就是说、即使在0A 负载时、UCC28780的 VDD 也应高于11V、对吧?
    如果是、则需要保持高电容、以便在0A 时为深度 SBP 模式提供更多能量。
    但它还指出、不建议为 VDD 使用高电容值电容器。

    因此、数据表似乎自相矛盾。
    如何为 VDD 选择合适的电容器。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD 电容器的选择需要实现平衡。 我在上次的答覆中已回答了你的问题,并有4点。 最好是根据我对这四个问题的答复继续讨论这一问题。 再次在此处列出。 请询问此列表中是否有任何内容需要进一步说明。 此外、该线程已闭合。 请启动新主题。

    • 1.当 VDD 降至11V 以下时,PWML 将持续发出脉冲,直到 VDD 达到11V 以上。 PWML 脉冲的数量不受限制、因此在 VDD > 11V 之前根据需要发送尽可能多的脉冲。

      如果 VDD 设计得非常接近11V、则 VDD 下降到11V 以下的可能性就更大、并且在进入生存期后、VDD 恢复到> 11V。但由于 VDD 设计为接近11V、因此在轻负载运行时 VDD 可能会快速低于11V、 然后再次进入生存模式、在这个运行条件下、此类运行将来回移动-这意味着持续"卡在生存模式中"。

      3.如果 VDD 电容值太大、并且在负载降压瞬态期间、如果进入生存模式、将需要许多 PWML 脉冲来获得大于11V 的 VDD。 如果 VDD 电容器较小、则 PWML 耗电较少。 与负载降压一样、Vout 通常会出现过冲、因此过多的 PWML 脉冲将使 Vout 进一步过冲。 因此、需要使用不是太大的 VDD 电容器。

      4、适当的 VDD 电容值需要考虑输出电容值、根据经验、VDD 电容的设计应能够使转换器启动并进入稳压状态。 因此、将进行一些调整以确定 VDD 电容值的最终值。