This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:TPS62420电压基准

Guru**** 2498795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731416/tps62420-tps62420-vref

器件型号:TPS62420

大家好、

您能否提供 Vref 基准电压(0.6V)的容差、因为我在数据表中找不到该容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    很高兴为您提供支持。
    未指定 Vref 最小值和最大值、因为输出电压精度不仅仅取决于这些值。 为了使稳压的全局影响保持一致、我们指定了反馈电压精度。 有关精度计算、请参阅此视频。 此外、您还可以/应该考虑电阻分压器容差的影响。 为此、我建议查看此应用手册:
    www.ti.com/.../slva423.pdf