This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62152-Q1:TPS62152/TPS62152-Q1系列放电功能澄清

Guru**** 2553970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62152-Q1, TPS62152, TPS62150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746124/tps62152-q1-tps62152-tps62152-q1-series-discharge-function-clarification

器件型号:TPS62152-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62152TPS62150

你(们)好  

大家好、我正在考虑在 VOUT 上使用 TPS62152或 TPS62152-Q1放电功能、但数据表中的说明使我感到困惑。

请帮助我澄清以下问题:

TPS62152RGTT 中没有 PG 放电功能、对吧? 这就是我介绍 TPS62152-Q1 (TPS62152QRGTRQ1)的原因。  

TPS62152-Q1 PG 引脚为高阻抗、"在"EN =低电平后"、会发生 UVLO 或热关断(满足其中一个条件)、并关闭 TPS62152-Q1、

但是、在 Vin 降至特定阈值电压之前、PG 引脚保持低电平、这种理解是否正确?

3、PG 引脚保持低电平的 Vin 阈值是多少(对于存在 Vin)? 2.7V? 还是0.7V、如 TPS62150?

 4、PG 引脚的电流吸收能力 是2mA 还是10mA?  

  

谢谢、

黄柏特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄伯特拉、您好!

    是的、您正确理解了数据表。 第3点和第4点您可以参考数据表表中的表6.5。

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    > 3. PG 引脚保持低电平的 Vin 阈值是多少(对于存在 Vin)? 2.7V? 还是0.7V、如 TPS62150

    器件正常工作的 UVLO 阈值为2.7V。

    谢谢、Tanvee。

    Bertram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bertram、

    我将检查并在明天返回给您。

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bertram、

    我建议在这里使用数据表中提供的最小输入电压。

    此致、
    Tanvee