This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 串式逆变器的隔离式交流/直流、直流/直流电源建议

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28742, UCC28710, UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731249/suggestions-for-isolated-ac-dc-dc-dc-power-supplies-for-string-inverter

主题中讨论的其他器件:UCC28742、 UCC28710、 UCC28600

您好!  

我正在开发3kW 串式逆变器。

为了使我们的电路正常工作、我们需要特定的基本电压电平-

为微控制器、传感器提供+5V 电压

2.+12v 用于传感器和继电器

3.+21-24V 用于 IGBT 栅极电源   

我们的太阳能光伏输入通常在100-600V 范围内、由于它是并网逆变器、因此我们也有交流输入。

因此、在设计电源时、我们可以考虑两种类型的电压输入    太阳能 光伏直流电

                               2.从电网中获得交流电(230V、 50Hz)

 我需要以下方面的建议/建议:

1. 需要考虑的要点或如何确定哪个输入选项适合生成运行串式逆变器电路所需的特定电压电平。 例如、 对于 IGBT 栅极驱动器电源、我应该选择隔离式交流/直流选项或隔离式直流/直流选项、或者应该从何处获取隔离式电源的输入、从而为微控制器生成+5V 电压?

2.为满足上述要求进行设计,我应该考虑哪些解决方案?

此致、并提前表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Archit

    对于您的第一个问题、这取决于逆变器的系统要求。 例如、如果有任何抗孤岛效应要求需要禁用交流输出、但微控制器仍需要供电、则偏置电源需要来自 PV。

    对于第二个问题、我们的器件将满足您对 PV 和电网输入的要求。 我们推荐的具体器件取决于这些器件的功率级别、这些器件将由该辅助电源供电。 通常、我们看到 UCC28600、UCC28742或 UCC28710满足客户对并网和 PV 输入的要求。

    我们还提供了 PMP5067等参考、这些参考专为逆变器的典型辅助电源而设计。

    此致、
    Eric