This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:REGN 引脚上电容器的额定电压

Guru**** 2498795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730700/bq25898-voltage-rating-of-capacitor-on-regn-pin

器件型号:BQ25898

您好!

在数据表的第6页中、建议在 REGN 上使用10V 额定电容器、但如果系统仅在5V 输入下运行、您是否可以接受使用6.3V 额定电容器?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!

    如果应用保证5V 输入、REGN 上的6.3V 额定电容应该正常、因为在该输入电压下、REGN 的电压范围为4.7V 至4.8V。

    EVM 上的额定电压为10V、这是因为在较高电压下、REGN 的电压范围为5.6V 至6.4V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    客户表示输入电压典型值为5V、但最大值为7V。 我知道该稳压器的压降电压可能为0.2~0.3V、因此稳压器输出将从7V 输入调节到6V、对吧? 因此、我认为很难建议在7V 输入电压下使用6.3V 额定电容。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    正确、如果是这种情况、客户应改用 REGN 上的10V 额定电容。