This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:TPS82140

Guru**** 2554640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150, TPS82130, TPS82140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745330/tps82140-tps82140

器件型号:TPS82140
主题中讨论的其他器件:TPS82150TPS82130

尊敬的女士/先生

您能否给我解释一下为什么此组件的可用性存在问题。 设计中是否存在问题,还是生产失败?  
问题在于、我在新设计中使用了此组件、这是基于您的评估板以及您宣布将提供此组件。
现在、我无法完成装配并向客户提供概念证明。 您能否告知您是否有引脚可用于引脚兼容的器件?  

此致
Eelco Timmer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eelco、

    现在、整个行业的交货周期都得到了延长。 对于陶瓷电容器尤其如此。

    请向您的分销商下单、以获取最新的交货周期。

    您还可以从 TI store 申请数量有限的器件样片。 到目前为止、我看到 TPS82150有大量的样片在手边。

    如 D/S 的第1页所述、TPS82140是具有3A (TPS82130)和1A (TPS82150)版本的引脚对引脚封装
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您推荐的 TPS82150替代产品。 这个可以在我的设计中使用。 当 TPS82140再次可用时、您能给我一个回复吗? 谢谢 Eelco Timmer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eelco、

    实际上、我现在可以在 TI 商店看到近1000个 TPS82140样片、在经销商处看到数千个。