This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63061:是否可以使用钽输出电容器代替陶瓷电容器?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743766/tps63061-can-tantalum-output-capacitors-be-used-instead-of-ceramic

器件型号:TPS63061

因为全球严重短缺大值陶瓷电容器。 目前、我们在 TPS63061实施方案中使用了一对47µF 25V 陶瓷输出电容器、并在远程位置使用了第三个电容器、该电容器由 MOSFET 进行切换。  我想知道传统(非聚合物)钽电容器是否可用作替代器件。  由于高泄漏及其对电池寿命的影响,我们无法使用聚合物。 我所看到的这些电阻器的 ESR 大约为600mΩ Ω、浪涌电流限制为4.8A。 该稳压器是否可在300mΩ Ω 的 ESR 下工作?

 

此致、
Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    该器件专为与陶瓷输出电容器配合使用而设计。 这意味着反馈环路的补偿针对低 ESR 电容器进行了优化、因此在与具有极高 ESR 的电容器配合使用时很可能不会出现这种情况。

    一种可能的解决方案可能是使用一个陶瓷电容器和一个钽电容器、但我没有检查陶瓷电容器上的电容是此用例所需的最小电容。 为了限制测试用例、需要了解是否有陶瓷中等值陶瓷电容器、客户希望使用这种情况。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、
    密耳