This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14010A:Eco-mode 阈值电流

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14010AEVM, TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746264/lmr14010a-eco-mode-threshold-current

器件型号:LMR14010A
主题中讨论的其他器件: TPS560430

您好、支持团队、

我的客户希望知道从空载状态退出 ECO 模式的阈值电流。
它们使用的是输入电压=24V 和输出电压=5V 的 LMR14010AEVM。

谢谢、此致、
Kaizawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaizawa、


    阈值电流与电路参数相关。 IC 根据内部 Comp 逻辑而不是负载电流进行判断。


    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaizawa、

    在大多数情况下、负载电流约为100mA、以退出 Eco-mode、由于较小的电感器具有较低的阈值、因此取决于实际应用设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队、

    还有一个问题。
    用户可以禁用 Eco-mode 吗?

    Kaizawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LMR14010 Eco-mode 在轻负载条件下无法禁用、如果在轻负载条件下需要固定的 Fsw、您可以尝试使用 TPS560430。