This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:低输入电压和高电流兼容性

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9772, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731219/tps61088-low-input-voltage-and-high-current-compatibility

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件:PMP9772

您好!

TPS61088 可在60度 Celcius 下提供12V、4.7A (56W)输出、输入范围为6V - 8.4V (根据 WEBENCH 设计器)。 但我们的输入范围是2.5V-4.2V、我们希望在相同的温度条件下驱动大约30W (9V、3A 或12V、2.5A)的负载。

我遇到了这样的设计 PMP9772、该设计采用低输入电压、但该设计(PMP9772)或任何其他电路可以满足我们的要求吗? 请针对这种情况建议任何升压电路

下面是我有关 PMP9772的问题的链接。

e2e.ti.com/.../730802

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    由于您的最大输出功率为12V/2.5A、因此对于 TPS61088、要输出如此高的功率、其输入电压应高于3V。 当输入电压低于3V 时、将会出现热问题。

    12V、2.5A 是连续输出功率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、
    我们需要12V、2A 持续输出功率1.5至2小时。
    您能否建议任何器件来使其可行? 因为我们需要提高单节电池电压(2.5至4.2V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的更新。 您的输入电压为2.5V-4.2V,是锂电池吗? 据我所知、锂电池在实际应用中的最低电压约为3-3.3V、为何您的应用中最低电压如此低?