This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:输出电压=12v、输出电流=4.5A

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731323/tps61089-vout-12v-iout-4-5a

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: TPS61088

如果我想实现36W 的最小输出、那么有必要在升压 IC 的输入侧提供36W 的功率(100%效率)。

示例:

输入:

V=4V

I=9A

输出:

V=12V

I = 3A

等待你的回复!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    当 Vin=4V、Po=36W 时、峰值电感器电流大约=36*1.1/(0.9*4)=11A。  但 TPS61089的峰值开关电流仅为8A、因此 TPS61089不适用。 在本例中、您可以选择 TPS61088。 TPS61088的峰值开关电流可达11A。 确保输入电压高于4V、否则 TPS61088也无法支持如此高的输出功率。