This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2909-EP:24V 铅酸电池充电器

Guru**** 2541850 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2909-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730876/uc2909-ep-24v-lead-acide-battery-charger

器件型号:UC2909-EP

您好!
对于新的24V 电路设计、我需要为2节电池(最大电压为12V、最大电流为7Ah)充电、我正在寻找一种 TI 更便宜的解决方案。
我看到 UC2909-EP、但我注意到需要外部 MOSFET。
我的问题是:是否有更简单的解决方案? 或者、我是否需要使用电阻器和 MOSFET 并使用我的电路上刚刚提供的微控制器资源来管理电荷?
是否有解决方案?

谢谢、致以诚挚的问候
Federico Battaglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Federico、

    UC2909-EP 是 TI 目前提供的唯一电池管理充电 IC。

    我不知道您当前使用的是什么、但 UC2909-EP 就是我们提供的所有产品。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daniel:
    在两个旧项目中、我们使用:
    1) 1) 1A 直流/直流、带可调节限流器。 但电路并不是很简单、我需要减少 BOM。
    2) 2)一些电阻器(1个感应电阻器)和1个 MOSFET、但有时效果不好。
    并且可以制造24V 铅酸电池。

    US2909解决方案不便宜、因为对于1k 件、价格为5.50美元。 然后它需要添加外部组件(MOSFET 和推挽晶体管)...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Federico、

    据我了解、UC2909-EP 并不比您目前使用的 EP 器件便宜、但我们 为电池充电器提供的 EP 器件就是我们所拥有的全部。

    我们提供的高可靠性产品有时会受到限制。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Daniel、
    感谢你的答复。

    但是、您是否计划购买其他更便宜、更简单的酸铅电池充电器? 即使充电器算法足够简单、但有许多具有该电池类型的应用...
    你怎么看?

    此致
    Federico Battaglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Federico、

    目前没有计划生产更多铅酸电池充电器以实现高可靠性。

    谢谢、

    Daniel