This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22678:使用 Rfbt 和 Rfbb 时输出电压不正确

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746747/lm22678-incorrect-output-voltage-using-rfbt-and-rfbb

器件型号:LM22678

我设计了一个使用 LM22678-ADJ 输出10V 的电路。 在设计电路时、我严格遵循数据表、以确保每个元件都符合所需的规格、并且 PCB 布局与数据表图18中建议的布局相同。 但是、使用 PCB 上的电压表测得的实际输出电压大约为2.5V。 我组装了两块板来确认这种行为。 在我订购多个不同值的电阻器来试验将 Rfbt 电阻器换成不同值之前、我想在这里发帖以确保我不会错过一个简单的解决方案。  

我知道输出电压由 Rfbt 和 Rfbb 所做的分压器设定。 我使用了推荐的 Rfbb 1000欧姆值、然后使用数据表中的以下公式来找到大于5V 的输出电压的适当 Rfbt 值:Rfbt =[Rfbb*(Vout-5)]/[5+Rfbb*5*10^-4]。 使用 Rfb=1000 Ω 和 Vout=10V、我发现 Rfbt 应该为909 Ω。 如前所述、我的 PCB 布局与数据表中建议的布局相匹配、并且所有元件都与数据表中的规格相匹配。  

我会布置我的电路、但我使用的软件会为每个组件显示一个矩形块、而不带适当的值标签、因此任何人都可能会感到困惑。  

提前感谢您提供任何可能的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    这是一个简单的问题。 公式11用于调整 LM22678的-5 (5V 固定电压)版本的输出。 如果您使用 Rtop = 909且 Rbottom = 1000、则重新排列的等式10将根据您的观察结果产生 Vout = 2.45V。 使用 EQ 10获得 Rtop = 6.78k (6.81k 标准值)以获得10V 输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用可调输出电压选项(-ADJ)、则第14页的公式#10是正确的公式。
    如果您使用的是5V 输出选项(-5)、则公式#11是正确的公式。

    从产生的输出电压中、似乎您正在使用器件的-ADJ 选项。
    这两个选项都可以使用、并且在使用正确的公式时应提供正确的输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没那样。 我认为该公式适用于 LM22678的5.0V 版本。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Frank!