This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51100问题

Guru**** 2548990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726685/question-of-tps51100

主题中讨论的其他器件:TPS51200TPS51100

我们有疑问。

请告诉我们 VTTREF 为0.675V 时的 VTTREF 变化。

我们想知道 VTTREF 的精度。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    当 VTTREF 为0.675V 时、VTTREF 变化数据不可用。

    对于 DDR3L 应用、您可以考虑使用 TPS51200吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    TPS51100是我们客户的实际产品。

    当 VTTREF 为0.675%时、我们的客户需要±2%的精度。
    您是否有关于 VTTREF 精度的任何信息?

    在数据表第5页的" VTTREF、VTT"的输出电压容差、
    您能推断 VTTREF 精度吗?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    数据表中的 VTTREF 容差规格在+/-10mA 电流下进行测试。
    根据数据表规格、当 VDDQ=1.5V、VTTREF=10mA 时、VTTREF 容差为+/-15mV。

    在 DDR3L (VDDQ=1.35V)应用中、DIMM 消耗的 VTTREF 电流仅为几 uA、因此我希望 VTTREF 容差能够满足+/-2%*675mV =+/-13mV 的要求。

    客户的应用中的 VTT 电流是多少?


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我有一个有关 TPS51100的新问题。

    当 VLDOIN 为1.35V 时、请告知我们 VTT 的精度。
    在您的答案中、VTTREF 的精度为+/-2%。
    VTT 是+/-2%吗?

    此致、


    西佐瓦高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!

    请告诉我们您的答案。


    问题1.
    当 VLDOIN 为1.35V 时、请告知我们 VTT 的精度。
    在您的答案中、VTTREF 的精度为+/-2%。
    VTT 是+/-2%吗?


    问题2.
    请告诉我们以下条件下的效率。

    VDDQSNS=1.35V
    VTT:效率?%
    VTTREF:效率?%

    您是否有任何文档介绍了 VDDQSNS 为1.35V 时 VTT 和 VTTREF 的效率?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    很抱歉、在 VLDOIN=1.35V 条件下、我们没有 VTT 变化测试数据。

    TPS51100是线性稳压器、VLDOIN 电流等于 VTT 电流、因此效率为 VTT/VLDOIN=50%。
    VTTREF 电流非常小、VTTREF 上的功率损耗可以忽略。

    如果可能、我们建议将 TPS51200推广给客户用于 DDR3L 应用。
    TPS51200是一款非常受欢迎的器件、目前已有大量客户在使用。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    TPS51200没有采用记录。
    但我们希望推广 TPS51100。

    关于问题1。
    您知道 VTT 变化的参考值吗?

    关于问题2。
    您是否有关于效率的波形或文档?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    VTT 变体可在数据表第5页查看。
    当 VLDOIN=1.5V 时、VTT 在+/-1A 负载下的变化为+/-30mV。 我认为该值可以称为1.35V VLDOIN。

    2.我没有手头上的数据、但我们很确定效率是 VTT/VLDOIN。

    BTW、客户应用中的 VTT 电流是多少?
    为什么 TPS51200没有预先说明、技术原因或业务原因?

    谢谢