This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:并行应用

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743496/bq25570-parallel-application

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ24210

你(们)好、Tis

在数据表中、BQ25570只能支持300mA 的充电电流、但我需要 ICHR (max)=800mA、   

问题:如果 BQ25570 能够并联应用以增加输出充电电流和高达800mA 的电流?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    您可以并联 BQ25570的 VSTOR 输出。 如果您将输入并联到同一高阻抗源(例如太阳能电池板)、则每个充电器将尝试找到源的 MPPT、因此每个充电器可能不会看到真正的 MPPT。

    如果您的电池板的 MPP 接近5V、您可能会考虑 BQ24210。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff