This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:关于导通时间定时器传递函数的问题。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746179/tps54325-a-question-about-the-transfer-function-of-on-time-timer

器件型号:TPS54325

您好!

最近、我阅读了一份应用报告、名为"D-CAP2TM 频率响应模型、该模型基于带纹波注入的底部检测的固定导通时间频域分析"(SLVA546)。 在本报告中,它写着"占空比在固定导通时间内不能改变,因此应将其视为 表示为 HD (s)=e^(-Ston/2)的延迟"。 您能向我解释一下为什么会这样? 第二、我想知道如何通过该传递函数获取极点和零点?e2e.ti.com/.../slva546.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据我的理解、延迟传递函数表示控制环路将重新启动以监控 Vout、并仅在 Ton 之后执行一些操作来跟踪基准。 这只是个人的理解。 让我们看看其他人是否可以提供更好的解释。
    2.不同的部件使用不同的纹波注入电路,因此纹波注入极和零点的计算将有所不同。 通常、它在内部 IC 设计中是固定的。 零点位于大约数十 kHz 处、远低于 D-CAPx 的典型带宽。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使输出电压发生变化、导通时间也不能在导通时间内变化、器件应等待导通时间结束、因此存在延迟。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    感谢您的回复、这对您有很大帮助。 但是、我不清楚这一点

    1.延迟传递函数只考虑准时,但不考虑关断时间,原因是什么?

    2.为什么 HD 是 e^(-Ston/2)而不是 e^(-Ston)?

    3、我们能得到精确的高清零极点解吗? (例如、将指数形式转换为(1-s/z)/(1-s/p))。

    此致,
    Tintin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tintin、

    这是一个平均值,有些纸张使用 e^(-sDTon )。 E^(-Ston/2)是延迟传递函数、没有极点和零点。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Shawn

    感谢你的答复。
    在导通期间、高侧 MOSFET 导通、系统正常工作。 我不知道哪台设备是“设备”。 您是否会具体告诉我该器件的相关信息? 此外、我想知道为什么 HD 等于 e^(-Ston/2)而不是 e^(-Ston)。

    此致、
    Tintin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tintin、

    器件表示 IC。

    我认为、因为 Vout 可能会在 任何时间点发生变化。 TON/2是平均值。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Shawn

    非常感谢您的快速回复。 我可能理解您所说的话、然后根据您的提示进行了一些推理、请帮助我检查一下。

    我将等待您的回复。  再次感谢您的耐心等待。

    此致、

    Tintin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为这是一个大致估计的模型,有人使用 e^(-sDTon),对于这篇论文,作者认为它是 e^(-Ston/2)。 您也可以深入研究它并驱动更精确的模型。

    肖恩