This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:能否将 PRETERM 引脚悬空?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731243/bq24092-can-the-preterm-pin-be-left-floating

器件型号:BQ24092

能否将 PRETERM 引脚安全悬空? 我怀疑的原因是数据表(BQ24092版本2015年8月)指出"如果悬空、则端接和预充电分别在内部设置为10/20%"(第21页)。 但是,说明表(第4页)指出“编程电阻器的预期范围为1k 到10k),并且在建议的工作条件下(第6页),Rpre 项列为最小值1K,最大值10K。”

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、该引脚可保持悬空状态以实现10/20%的终止和预充电。
    但是、如果使用电阻器、其范围应为1k 至10k。