This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240:规格要求

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746853/tps61240-spec-quesiton

器件型号:TPS61240

你好

     TPS61240提供了一些问题、如下所示。  

1、最小输出电流是多少? 条件?

2.关于启动负载:

在图18中、IC 似乎可以使用16.5欧姆负载启动。

a:16.5欧姆是带负载的 IC 启动的最小负载吗? 18欧姆呢?

b.负载为16.6 Ω 时、电流应约为300mA。

   但图中的 Iout 为150mA、对吗?

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    此帖子提出了相同的问题。 e2e.ti.com/.../2758127
    我在这个帖子中回答了。 如果您有其他问题、请在此处回复。 我关闭了这个帖子。 谢谢。