This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:连接到 WSON 封装外露散热焊盘的端子数量

Guru**** 2498355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731033/tps63060-number-of-terminals-connected-to-exposed-thermal-pad-for-wson-package

器件型号:TPS63060

尊敬的 TI 工程师:在 TPS63060数据表(SLVSA92B - 2011年12月- 2014年12月修订)中、我对外露散热焊盘的信息和 WSON 封装上连接的端子数量感到困惑。 PDF 第3、21和27页的图示显示了连接到外露散热焊盘的四个端子(2x2)。 PDF 第28、29和30页的图示显示了连接到外露散热焊盘的八个端子(2x4)。 如果实际只使用其中的四个端子、为什么在 PCB 封装上使用八个端子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oskar、

    我检查了手头上的样本的背面、这些器件在焊盘的每一侧都有4个手指、因此总共有8个手指。 第28至30页将该图显示为我手头上的 IC。 我需要澄清一下、是否有可能两种封装类型(4个手指和8个手指)都适用于此器件、并将在明天的最后给出最终答案。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oskar、

    封装的散热焊盘两侧始终有4个手指、因此总共有8个手指。 当我们更新数据表时、我们将替换每侧仅显示2个手指的图纸。

    此致、
    Brigitte