This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:输出低电压和高电流规范

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28630, UCC24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730423/ucc28630-output-low-voltage-and-high-current-specification

器件型号:UCC28630
主题中讨论的其他器件: UCC24610

您好!

我计划使用 UCC28630器件设计隔离式电源。
当前使用的反激式电源是 FA8A71NL3 (Fuji Electric)。
为了简化电路、我想使用初级侧控制器件。

规格如下。
我确认了 UCC28630的参考设计、但输出电压高达12V 或24V、没有提供更多输出电流的设计。
我想 问您一个问题。
我能否满足我认为使用 UCC28630器件的规格?

(规格)
输入电压:交流100V 或200V
输出电压:5V
输出电流:12A

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji@PAN、
    此部件应符合您的要求。
    请按照数据表/Mathcad/Excel 计算器中给出的设计过程调整输出电压。
    对于此低输出电压、您将在输出整流器二极管中释放大约10%的功率。 因此、您可能需要考虑使用同步整流器代替输出整流器二极管。 UCC24610是一款同步整流器控制器、可用于驱动此器件。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    稍后、在假定的推测中、需要输出电压的精度。
    输出电压精度要求为±3%。
    该器件是否可以实现该精度?

    是否有一款器件可与其他器件一起使用 Vcap 放电功能实现±3%?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaji@PAN、
    该规范是否要求在整个负载(0-12A)和温度范围内提供+/-3%的输出电压精度? 指定的环境温度范围是多少。 这些规格细节可能会使任何 PSR 解决方案难以实现。

    谢谢
    Joe Leisten