This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ25890:BQ25890

Guru**** 2554560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744685/linux-bq25890-bq25890

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件: AM4378

工具/软件:Linux

尊敬的先生:

我们在电路板中使用 BQ25890进行电池充电、其输出 SYS1和 SYS2是我们的主电源 SYS (V3.0)。 问题是、当我们通电后、经过几秒钟(10秒或更多秒)、它变为低电平、500ms 后、它再次变为高电平。 如果我们未连接任何负载、则它不会变为低电平。 我们不知道我们是否需要配置其寄存器、或者是否有一个默认复位函数。 我们上拉 CE 引脚(禁用电池充电)、但它没有帮助。 请帮助。

谢谢。

e2e.ti.com/.../4061.BC4_5F00_Page15.pdf

Carleen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carleen、

    您在 SYS 上的负载是多少? 您的输入电流限制寄存器和 ILIM 引脚电阻器是否设置为为系统负载提供输入电源? 是否已使用 EN_ILIM 位禁用 ILIM 引脚? 是否正在 ping 看门狗计时器位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们还不会接触寄存器。 一切都是默认设置。 如果有必要设置 寄存器、那么我们何时以及在什么情况下可以在引导系统(上电)时执行此操作?

    谢谢。

    Carleen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carleen、

    充电器在默认模式下运行、直到主机写入寄存器。 在默认模式下、ILIM 引脚电阻器会钳制输入电流。 如果您没有足够的输入功率、SYS 输出将下降至电池电压、电池将对系统负载进行补充。 您的系统负载是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们很确定我们的负载不是很大。 只有 AM4378处理器和1GB DRAM。 我们尚未连接其他设备。 问题是它低至0V。 如果您将其降至电池电量、则表示可以。 我们尝试在 ILIM 中使用100欧姆电阻器、但情况相同。 我们尝试删除了 SW 与 SYS1和 SYS2之间的 L、但它是相同的。 请帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carleen、

    请注意以下 d/s 规格 输入电流限制在内部设置为200mA、直到 VSYS 上升到2.2V 以上。

    谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。