This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:LM5032

Guru**** 2498795 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5032, LM5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730475/lm5032-lm5032

器件型号:LM5032
主题中讨论的其他器件: LM5009

你好,先生

我想设计一个具有如下规格的交错(两个并联开关)升压转换器:

输入电压:210-310 Vdc

输出电压:400Vdc 固定

输出电流最大值:5A

我查看过 LM5032,但在任何地方都没有提到规格。

我可以将 LM5032用于我的应用吗? 或者、请建议符合我的设计规格的其他解决方案。

谢谢  

此致

Rajashekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajashekar、
    交错式设计包括两个并联运行的升压转换器、以驱动单个输出。
    您是否查看了该器件的设计指南。 它描述了双路交错升压转换器评估模块? 请参阅以下链接。
    您所需的电压电平更高、但本文档提供了选择组件所需的设计计算的一些详细信息。
    谢谢
    Joe Leisten
    www.ti.com/.../snva395
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe Leisten,您好!

    感谢您的回复。

    我已经介绍了 LM5032的文档。  

    它可以帮助我选择组件,但我是否可以将控制器 LM5032用于我之前提到的应用?

    输入电压:210-310 Vdc

    输出电压:400Vdc 固定

    Iout max :5A;这些是升压交错式设计要求。

    该控制器的输入范围和输出范围规格是什么(电压、电流)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajashekar Koutla、

    由于控制器不会看到实际输入或输出电压、因此 LM5032在较高的电压电平下应该可以正常工作。

    如果您提供所需的 VCC 电源并对输入和输出电压应用适当的分频比、则所有这些都应该正常。

    您将无法使用 LM5009器件为 VCC 供电、因为它的额定输入电压仅高达100V。

    谢谢

    Joe Leisten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe Leisten
    感谢您的回复。
    现在、我可以将 LM5032用于输入范围为210-310Vdc、输出电压固定为400Vdc 的应用。
    无论输入电压如何、但为 Vin 和 Vcc 提供的电源都不应超过建议的工作条件。
    如典型应用电路中所示、计算 Vin 引脚上的电阻分压器时要小心谨慎。 我对吗?
    每个组件的其余计算与该数据表的设计文档中所述相同?
    谢谢
    此致
    Rajashekar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajashekar Koutla、
    查看图5评估板原理图:
    必须调整馈送 UVLO 引脚(R6、R7、R8)的电阻分压器、因为您的输入电压更高。
    馈送输出误差放大器(R27-29)的电阻分压器必须改变、因为您的输出电压更高。
    所有功率级组件都必须由于更高的电压而变化。 (C1-C4、L2、L3、D2、Q1、Q2、C15-20、 R12、R13)
    最后、生成 VCC 的整个电路必须更改、因为 U2不适用于310Vdc 输入电压。
    如果您按照设计示例中给出的方法并使用修订后的电压参数、则该方法应该起作用。
    我希望这是清楚的。
    谢谢
    Joe Leisten