This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:SIMPLIS 模型问题

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745836/ucc24624-simplis-model-problem

器件型号:UCC24624

您好 E2E。

我想根据从 www.ti.com/.../toolssoftware 下载的 UCC24624 SIMPLIS 模型来仿真 UCC24624。 我实际上使用了 SIMetrixSIMplis Elements (免费版本)软件的8.10h 版。

当我想在 SIMPLIS 下启动仿真时、我的 PC 会在"Command Shell"中显示消息:
***警告***:另一个元素实例似乎正在运行。 对于这种情况、原理图自动保存将被禁用
***错误***(open_loop_LLC_SR_.net;138):解密失败:无法解密数据。

请帮帮我。 我无法解决这个问题。 如何开始仿真并获取该电路的一些仿真结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚才下载并运行了。 它正在运行、未显示您提到的警告和错误。 您能否重新启动计算机并打开 Simplis、然后从 Simplis 打开"open_loop_LLC_SR_.sxsch"? 确保在该文件夹中打开此文件、并在该文件夹中打开所有子文件夹。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我尝试遵循您的建议。 我在2台不同的 PC 上执行了2次尝试、但情况没有改变。
    您是否使用了 SIMetrix/SIMplis 软件的免费演示版本或完整版本?
    我联系了 SIMetrix/SIMplis 支持。 我收到了有关此特定仿真的信息、如 www.ti.com/.../toolssoftware 上所示、该仿真需要 SIMetrix/SIMplis 软件的完整版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此模型需要使用完整版本。