This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:输入电容器

Guru**** 2498595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730426/ucc28180-input-capacitor

器件型号:UCC28180

大家好、

1)
 输入电容器的以下计算 显示"推荐值"、我认为它不是指"最小值"。
--------------------------------------

--------------------------------------
PFC 正常运行时、输入电容器是否有最大值?


2)
上面的计算包括 VIN_RECTIFIED (min)。
为什么它采用 VIN_RECTIFIED (min)而非 VIN_RECTIFIED (max)


此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:K.Yaita、

    计算得出的电容值是在低压线路峰值达到指定的7%目标所需的值。

    在低压线路的峰值处出现最高纹波电流、因此针对这种情况进行了纹波电压计算。

    谢谢

    Joe Leisten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe-San、

    感谢您的友好支持。

    PFC 正常运行时、输入电容器是否有最大值?
    (如果输入电容明显大于计算值、是否存在任何问题?)

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、
    如果使用较大的电容器、则没有问题。
    增大输入电容器会使 pf 和 THD 略微降低。 这是一个小影响、即使您将计算值加倍或三倍、效果也会很小。
    谢谢
    Joe Leisten