This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:非隔离式拓扑

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745847/ucc28780-non-isolated-topology

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: LM5001

大家好、

我的客户希望将 UCC28780用于 非隔离型反激式电源转换器、如下所示:

http://www.ti.com/lit/ug/snva239b/snva239b.pdf

您是否认为将此控制器与此拓扑配合使用有任何问题?

感谢您的反馈。

POL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说使用 UCC28780替代 LM5001吗? 或者、您是否意味着使用 UCC28780而不通过将初级 GND 和次级 GND 短接在一起实现隔离?
    您能否快速绘制您的预期反激式电路、以便我们可以使用 UCC28780在您的图纸上进行评论、看看它是否合适?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的意思   是将初级 GND 和次级 GND 短接在一起、从而在不带隔离的情况下使用 UCC28780。

    有可能吗? 如果是、是否有任何反应?

    POL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以将初级 GND 和次级 GND 短接在一起。 没有其他要求来执行此操作。