This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:UCC28700

Guru**** 2498355 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730955/ucc28700-ucc28700

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件: UCC28951-Q1

您好、先生、

IAM 使用 UCC28700设计适用于辅助电源的直流/直流转换器、具有以下要求:

输入电压:177-318 Vac,我有多个输出,如(5V、400mA;15V、20mA;12V、10mA; -15V、20mA)

在 UCC28700的数据表中,只有一个输出的设计。

我是否可以使用同一控制器 UCC28700实现多个输出。

对于每个输出、每个组件的值在设计中都会发生变化。 如何评估?

如果我必须设计多个输出,每个组件的计算是什么? 以及您在 UCC28700数据表中提供的原理图仍然相同?

谢谢  

此致

Rajashekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajashekar、

    感谢您关注 UCC28700。

    随附了一份有关多输出辅助电源的 TI 设计说明、这是一个很好的起点。

    遗憾的是、由于 PSR 控制器感应辅助绕组上的输出电压、因此控制器很难决定要调节哪个输出。 这会导致纹波 等潜在问题。在随附的博客中对此进行了更深入的讨论。

    您能否指定设计的最终应用、目标市场、产量、生产开始日期等、以便更好地了解此机会。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sonal

    感谢您提供宝贵的信息。

    IAM 设计了1320W 的电池充电器直流/直流转换 器,具有规格(输入电压:250Vdc-450Vdc,输出电压:输出电压为13.2Vdc,输出电流为100A),其中包括 UCC28951-Q1和栅极驱动器。 它  分别需要12V、20mA 和5V、400mA 电源。

    为了给这些 IC 供电,我正在使用 UCC28700设计辅助电源。  

    我的辅助电源输入电压范围为250-450Vdc。

    以及我在上面提到的12V 和5V 输出。

    并具有另一个15V、20mA 输出。

    您能在这方面为我提供帮助吗?

    谢谢  

    此致

    Rajashekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sonal
    没有这样的生产开始日期、卷等
    我正在针对自己的电池充电器应用进行设计、以便为12V 的电池充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajashekar、

    我还在连接功率级设计器工具、这是计算可提供的总输出功率的功率级组件的良好开端。

    在 继续使用硬件之前、另请查看 PSpice 模型以在仿真中运行您的设计。

    但愿这对您有所帮助。

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sonal

    当我打开第一个链接时,它如下所示

    当我单击任何对话框(描述和功能、技术文档等)时,不会出现任何内容。

    我是否可以使用 UCC28700实现具有变压器多个输出的反激式转换器的完整电路图?

    在您提供了仿真链接的第二个链接中,在该仿真中,变压器只有一个输出,如何将其更改为多个输出?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附件是 TI 参考设计库的链接、其中显示了我们使用 UCC28700的所有参考设计的列表。

    随附的是设计器工具文件。 您始终可以选择具有多个绕组的变压器、并运行适合您设计的仿真。 总 PoUT 可用于计算功率级。  

    您始终可以在仿真中更改变压器选择以适合您的设计、我们只有 TI 参考设计库中列出的设计的完整实现电路。

    e2e.ti.com/.../slic015c.zip

    此致、

    区域