This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53602:有关 Vcc 电容(Cvcc)值变化的查询

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746822/lm53602-inquiries-about-vcc-capacitance-cvcc-value-change

器件型号:LM53602

您知道、电容器采购在全球范围内是一个难题。

下面是有关 LM53602AQPWPRQ1的查询

 

(1)目前、Cvcc 为3.3uF。 将该值从3.3uF 更改为4.7uF 时。

我想确保受其变化影响的特征、以及  由于这种变化而需要重新评估的点。

 

(2)数据表上推荐的 CVcc 为“3.3uF 至4.7uF”。

如果使用较小的容量(2.2 μ F 或更小)或较大的容量(10 μ F 或更高),会出现什么问题?

我们是否可以假设 它会产生负面影响?

 

我们非常感谢您的任何建议。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ikeda-San、

    可接受使用4.7uF/10V 电容器、最好使用 X7R 电介质。 请注意、有一个陶瓷电容器的电压系数、其中电容随施加的电压下降。 因此、10uF/6.3V 电容器也应可接受、因为其实际电路内电容器值远低于铭牌。

    此外、确保 VCC 电容靠近 IC 的 VCC 和 GND 引脚、以最大限度地减小连接的寄生电感。

    此致、
    Tim