This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 紫外线灯驱动器电路

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746290/ultraviolet-lamp-driver-circuit

主题中讨论的其他器件:UCC3972

大家好、

我设计 了紫外线灯驱动器电路。 使用3.3V 直流输入电压和120kHz 振荡电路作为输入信号、然后使用 变压器输出1000个交流电压。

然后 可以打开紫外线灯、我的问题如下:

  变压器尺寸非常大(9.5mm×12mm)。 您是否有其他想法来驱动 紫外线灯? 需要1000V 交流电压。

2.我不知道哪些  因素会影响光强度?  紫外线灯电流或紫外线灯电压? 您是否有类似的经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一个荧光灯驱动器 UCC3972、您可以检查它是否满足您的要求。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth