This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:TPS61021A

Guru**** 2556770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745071/tps61021a-tps61021a

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件:TLV61021

尊敬的 TI 先生

下面 是 TPS61021A/TLV61021方框图。

我想知道 V? 我?  TPS61021A/TLV61021的说明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您是指输出电流、输出电压吗? 我无法理解您的意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V 和 I 来自负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    如果您的意思是负载的电压和电流、则最大外部附加电压可以高达4.6V、但建议保留一些裕度、因此4.2V 应该可以。 对于来自负载侧的反向电流、实际上、一旦出现反向电流、高侧 FET 将关断。