This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:采样滤波器设置

Guru**** 2498065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ2063, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731047/bq40z50-r1-sample-filter-settings

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ2063BQ40Z50

您好!

我们使用 BQ40Z50-R1升级了现有的3S-2P 锂离子电池组、该电池组基于旧的 BQ2063 (与 S-8243保护器耦合)。

我们的客户使用一个充电器、该充电器每30秒中断大约1s 的充电电流、以便与电池通信。 由于 SMBus 通信线路与主机系统中的充电器电源线路进行多路复用、因此这种电流中断对于能够与电池通信是必不可少的。

在此通信期间、充电器要求电池电压调整其 CV 设置、以补偿由于5A 充电电流而导致的接线压降。 为了使该补偿生效、需要在电流条件下测量电池电压。

BQ2063每2-2.2秒更新一次电压数据、因此短时电流中断对 BQ2063发送的电池电压没有任何影响、BQ2063是电池电压与电流的代表。

但是、BQ40Z50每0.25秒更新一次电压数据、因此在电流中断期间、发送到充电器的电压是无电流的电池电压。 由于该电压较低、充电的 CV 设置补偿过高会导致过压事件。

我们始终使用旧电池和充电器、因此我们的客户希望找到新电池的权变措施、以便与该充电器的特定工作模式兼容。

在 TRM 的第239页(SLUUBC1D–2015年7月–2018年1月修订)、表 B-1显示了具有关联时间常数的滤波器设置、但遗憾的是、我们在数据闪存参数的校准部分找不到这些设置、因此我们有几个问题:
-这些参数在哪里?
-当前的默认值设置是什么(应该是10/0.25s)?
-是否可以更改这些阈值?
-修改这些参数是否会产生不良影响(如果是,哪些参数会产生不良影响)?

感谢您的支持。

此致。

Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephane、

    这些参数是 df 中的私有参数。 这些通常不会被客户修改或不应被客户修改、因此它们被隐藏。
    如您所述、默认值为10/0.25s。
    我们可以打开该参数、以便您更改阈值并向您发送执行该操作的固件。
    它的副作用是
    IT 仿真可能更准确、也可能不更准确、因为电压读数只会每2秒而不是每0.25秒读取一次。 这直接影响 IT 算法的精度。 由于 FW 控制的保护取决于 ADC 的 VIT 读数、因此保护也会受到影响。 也可能有其他影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    感谢您的快速回答。

    我对固件版本感兴趣、该版本启用了这些参数以进行潜在的内部测试、但由于可能还有许多其他影响需要进行彻底测试、因此我们强烈建议客户找到解决方法。

    您能否将此固件版本发送给我,以防万一?

    此致、

    Stephane