This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:LM43601有关输入电压波动时输出电压上升的问题。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746409/lm43601-lm43601-question-on-the-output-voltage-rise-at-the-time-of-input-voltage-fluctuation

器件型号:LM43601

尊敬的支持成员。

我的客户使用了 LM43601。
这是一个紧急项目。


我有疑问。


(__LW_AT__问题)
当输入电压从28V⇒0V⇒28V 变化时、
发生了输出未受控制的情况。
输出电压升至18V。


您能解释一下原因吗?


规格条件
输入电压:24V
输出电压:5V
输出电流:0.35A

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    请转发原理图和布局。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    非常感谢您的回复。

    由于我想向您发送原理图、
    您能否告诉您的私人电子邮件地址。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我在 PM 之前向您发送了我的电子邮件。 关键是在启动后续重新启动之前检查 SS 电容器是否已正确冲洗。 请发送适用的波形。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    非常感谢您的私人电子邮件地址。

    我已发送到您的私人电子邮件地址。
    可以检查一下吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢 Bob。