This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:使用耦合电感器的隔离式电源

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54061, LM5160, LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730801/tps54061-isolated-power-supply-using-coupled-inductor

器件型号:TPS54061
主题中讨论的其他器件: LM5160LM5017

您好!

我正在尝试使用带耦合电感器的 tps54061来构建隔离式电源。

VIN=24V、L=100uH、

Vout1=5V (非隔离式)

Vout2=5V (隔离式)

我获得的是输出电压、但对于 Vout2 (隔离式 o/p)输出电流可以忽略不计。

采用此 IC 的拓扑是否正确,如果正确,我应该如何提高隔离式输出的输出电流能力。

此致、

Megha