This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:RT/SYNC 引脚有多少电流?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745158/lmr14030-q1-how-much-current-flow-from-rt-sync-pin

器件型号:LMR14030-Q1

大家好、团队、

我是 Yuta Kurimoto TIJ FAE。

我对 LMR14030SQDDARQ1的 RT/SYNC 引脚有一个问题(非展频)

问:RT/SYNC 引脚有多少电流?

如果它是恒定电流源、让我知道电流的值

如果是恒压源、请告诉我 电流的能力。

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta-San、

    在 RT 模式下、RT/SYNC 引脚在内部偏置0.5V、对于大多数 应用情况、RT RESTOR 应大于6.8K。 偏置电流 可通过0.5V 和 RT 电阻计算得出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    感谢您的快速响应。
    在 RT 模式下、当连接6.8k Ω 电阻器时、来自 RT/SYNC 引脚的电流可计算为0.5/6.8k = 73.4uA?

    Yuta Kurimoto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuta-San、

    是的、RT/SYNC 引脚拉电流可通过这种方式计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我还有关于此主题的其他问题。

    问:RT/SYNC 引脚的最大电流能力是多少?

    在客户的系统中、他们将连接 MCU I/O 引脚和 LMR14030-Q1 RT/SYNC 引脚。 因此、如果 RT/SYNC 引脚可以具有大拉电流、则可能会损坏 MCU。

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta-San、

    与设计人员核实时、RT 引脚上的最大拉电流约为170uA、请检查它是否会损坏 MCU I/O 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    谢谢!

    Yuta Kurimoto