This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606能否从 OTG (升压)转至充电(降压)并自动返回(插入/拔下输入时)?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731063/bq25606-can-bq25606-go-from-otg-boost-to-charging-buck-and-back-automatically-when-plugging-unplugging-input

器件型号:BQ25606

尊敬的 TI 团队:

我想构建一个非标准移动电源、其中只有1个 USB A 母连接器、同时用作输入和输出、这意味 着它可以为内置电池(1x 3400mAh 锂离子电池)充电或提供5.1V 1A 电流。 我知道、将 USB A (母)用于 OTG 并不是 USB 投诉、 但我们有 一个可以 负担得起的特定专有应用。 它将是完全独立的解决方案、无需 MCU。

现在我的问题是:

1.我可以使用 BQ25606来完成工作吗? 我注意 到数据表中的内容是,如果您将 OTG 上拉(因此 OTG 功能被永久启用)并且您拔下充电器输入(例如5V 墙上适配器),它将自动打开升压(在30ms 内)并开始向 VBUS 提供5.1V 电压。  如果您再次插入输入充电器(5V 壁式适配器)、会发生什么情况-它能否识别出您已插入充电器、并且它将从升压模式切换回降压模式并开始充电?

 2.数据表显示升压转换器的静态电流最大为3mA 是否存在降低功耗的可能性(设计技术或可能完全是另一种芯片解决方案)?

提前感谢您。

BR、Daniel

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    问题1:可能存在一些问题。 当您拔下适配器时、是的、一旦 VBUS 低于 VBAT、OTG 就会被启用。 但是、当器件以 OTG 模式运行时、将不会检测到插入的适配器、并且器件将继续以升压模式运行。
    Q2:这取决于电感器尺寸和电感。 3mA 是典型值