This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:输出源选择表

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745985/tps2120-output-source-selection-table

器件型号:TPS2120

大家好、TPS2120支持团队

我想确认红色方框所示的以下条件 是否正确。

"IN1  ≧UV"看起来是错误的、但"IN1≦UV"是正确的。 此外、是不是、还是正确? 它看起来不是或、而是和。

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、  

    感谢您通过 E2E 与我们联系!

    良好的捕获、第一列应为"IN1 ≦UV"。 我们目前正在更新数据表、并且应该在 RTM 之前的几周内完成修订。  

    关于您对或与和的问题、应将陈述保留为或。 例如、在第二列中、如果 IN2低于 UV 或 OV2高于 VREF、则意味着 IN2不提供有效的输入电压。 因此、如果这一条件为真、那么 IN2不应该是输出。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur

    感谢您的支持。

    我在网站上确认了表2已更新的数据表。 我建议客户将 TPS2120用作 USB Type-C 的 VCONN 开关、如下所示。

     。   

    可通过 EC 的 GPIO 控制选择 IN1或高阻态输出。

    您对此建议有何看法?

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、  

    可以、看看该配置、器件可以输出 IN1或高阻态、具体取决于 GPIO 控制。 这是 TPS2120的一个非常有趣的用例、这是我看到的第一个将 TPS2120用作 USB-C VCONN 开关的示例。

    出于好奇、您是否认为这是您的应用中的通用插座?  

    请随时通过 a-huang@ti.com 向我发送私人电子邮件。  

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur

    感谢您的支持。 感谢您的评论。

    是的、TPS2120将是通用插座、具体取决于客户评估。

    谢谢

    TAMIO