This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:增加栅极拉电流

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730619/lm5060-increase-gate-sourcing-current

器件型号:LM5060

是否有办法增加24uA 的栅极拉电流?

 是否可以将额外电流(250uA)永久驱动到栅极 以确保更快的开关速度? 在关断状态下、LM5060将处理此额外电流、该器件能够灌入2.2mA 电流并保持低栅极电压。  LM5060是否能够永久处理此额外电流? 损坏的 LM5060将导致栅极电流和 FET 激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    感谢您的支持!
    我将查看可能的选项、下周早些时候再与您进行讨论。 您能详细说明一下您的最后一句话... 您的意思是"损坏的 LM5060将导致栅极电流和 FET 激活。"

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    您能告诉我们是否需要更高的栅极驱动电流吗? 什么是终端设备和用例?
    我们没有有效的解决方案来增加外部充电电流。

    此致、
    Rakesh