This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:最大容差计算

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731160/tps24751-max-tolerance-calculation

器件型号:TPS24751

您好!

在数据表的第28页上,它说“…” 可耐受12V 和10A 电压,持续约1ms…”

据我了解、当10A 能够通过 TPS24751时、VDS 应该非常小、可能只有几百 mV。 为什么数据表显示12V 和 SOA 计算基于12V?

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Louie:

    VDS 在稳态条件下较小。 FET 在从开-关或关-开或故障断开的过渡期间将承受应力、其中 FET SOA 曲线决定了它在特定时间内可以处理的功率。

    此致、
    Rakesh