This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78060W:在输入引脚悬空的输出引脚上施加5V 电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PTN78060W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746262/ptn78060w-applying-5v-at-output-pins-with-input-pin-floating

器件型号:PTN78060W

你(们)好

我计划在其中一个电路板中使用 PTN78060W。 该电路板将由24VDC 或5VDC 供电。 因此它具有3路电源连接器(端子块)

用于24VDC 输入电压的情况

24Vin 的正极直接进入 PTN78060W 的 Vin 引脚、该引脚将其降至5V 输出、随后进入具有3.3V 和2V 输出的多个稳压器的输入端。 所以这里没有问题

对于5VDC 输入电压情况:

5V 的正极会进入连接到 PTN78060W 输出引脚的跟踪

我们不会在输入端同时具有24V 和5V 电压。 它将是一个或另一个

问题是、在输入电压为5V 时、PTN78060W 的工作方式是否安全、即在其输出端施加5V 电压、输入悬空。

请参阅随附的设置粗略图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 NS:

    我正在积极研究这一点、并将在考虑一些应用注意事项后向您回复。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 NS:
    如果您在 Vout 引脚上放置外部电压源、则该引脚将尝试灌入电流。 我建议使用一个阻断二极管来防止流入输出引脚的反向电流。 可能存在一些通过 Vout 引脚接地的寄生路径、这可能会损坏内部电路。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 我应使用阻塞二极管,然后:)